主题中讨论的其他器件: AM62L
工具与软件:
尊敬的支持部门:
在专门评估 AM62L 时-我们认为 AM623文档是确定 DFS 性能的最佳选择。
经过2个小时的 AM62 TRM/数据表和论坛帖子的评审、我无法确定 TI-cpufreq 实际发生了哪些变化。
我怀疑 LPDDR4的速度会改变吗?、而且当 Linux 督导器询问 cpufreq 驱动程序要求不同的 CPU 速度时、CPU 时钟将改变。
对于 CPU、从 TRM AM62图6-40中、我假设将调用新频率、然后 PLL 锁定将存在延迟、然后增加一些裕度。 是否有其他因素起作用?
您能向我介绍一下 cpufreq 更改至新处理器运行速度的步骤吗?
指定的 Focus 客户正在尝试确定处理器速度变化的风险。
他们问:
‘我们将 CPU‘从"2X "更改为"1X "。 是否存在在 Linux 中针对不同外设(AHB、APB、DDR ctlr、SPI、计时器、 等)? 我将尝试评估当我们更改 CPU 频率时可能在不同模块和/或外设上出现的任何意外后果。
我们向 Mukul 确认所有内核都将以相同的频率运行、但我假设您可以手动关闭内核、如果您希望其功耗处于最低级别?
谢谢!
Blake