请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM620-Q1 工具与软件:
大家好!
AM6204是否能够支持 MAC 层中的 RGMII 内部延迟?
是否可以将其更改为"TX+RX 内部延迟"?
我们可以使用软件进行配置吗?
希望得到您的支持。
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
大家好!
AM6204是否能够支持 MAC 层中的 RGMII 内部延迟?
是否可以将其更改为"TX+RX 内部延迟"?
我们可以使用软件进行配置吗?
希望得到您的支持。
谢谢你。
您好、Wye、
[quote userid="633437" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1480229/am620-q1-configure-rgmii-rx-tx-skew-delay-in-am6204 AM6204是否能够支持 MAC 层中的 RGMII 内部延迟?目前、MAC 负责添加 TX 内部延迟、该延迟是固定的(根据 https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1309535/am623-am62x-rgmii-always-enabled-internal-delay-time-in-tx-path/4977618#4977618中的信息、大约为1.2ns 的最小值)、无法更改。
以太网 PHY 负责添加任何 RX 内部延迟。
据我所知、除了 TX 内部延迟之外、我认为 MAC 侧还无法增加 RX 内部延迟。 请参阅 https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1282850/am623-rgmii-internal-delay-support/4865027#4865027
-道林