主题中讨论的其他器件: SK-AM64B、 TMDS64EVM
工具与软件:
您好!
我们将在 AM6441处理器上运行一些性能测量。 为此、我们将使用最新的 Arago 来构建 应用 RT 补丁的基础 Linux 映像。 循环检测的结果如下:
cyclictest -l100000000 -m -p99 -c0 -t -i200 -h100
#总数: 100000000 099999997 #最小延迟: 00006 00006 # 平均延迟: 00008 00008 #最大延迟: 00122 00165 #直方图溢出: 00000 00000 #柱状图溢出循环编号:# 线程0 :#线程 1 :
我们已使用 Codesys EtherCAT 主站运行测试、以测量 EtherCAT 任务的最大周期时间、但结果也很有趣。 最大周期时间的跳跃如下所示。



我们遵循了以下文档中的最佳实践、但抖动和 EtherCAT 主站最大 周期时间没有明显改善。
AM6x 处理器作为 Codesys EtherCAT 控制器的性能指标
我们在 SK-AM64B 和 TMDS64EVM 上运行了相同的测试。
是否有人会观察到这种最大 抖动 、对于此处理器、它们是否正常?
有人会观察到同样的行为吗? 有什么想法如何改进它?
提前感谢您!
此致、
Ivan