请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320C6748 工具与软件:
我今天刚刚发现、cl6x 版本8.3.12的 Windows 版本创建了.obj 文件、其中包含一个 GUID 符号。 每次我编译时,这个 GUID 都会改变,这使得几乎不可能有确定性的、可重复的构建。 使用 Linux 下的相同设置编译时、目标文件不包含 GUID。
- 为什么 cl6x 的 Windows 版本与 Linux 不同?
- 此 GUID 有什么用途?
- 我如何将其删除、以便在重新编译相同代码时、我获得完全相同的.obj 文件?
提前感谢您。
相关选项: cl6x -mv6740 --abi-eabi -O1 --symdebug:none