主题中讨论的其他器件: SK-AM69
工具与软件:
您好、先生、
我有一个关于 TI AM69A EVM PROC154E3_RP 电路的问题。
我注意到、 此设计中使用了 NFM15HC105D0G、NFM18HC106D0G、NFM21PC474R1C3D 等许多电容器。
您能解释一下这些电容器的用途吗? 是否可以使用常规电容器替换它们?
谢谢你。
此致、
Gary Yu
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好、先生、
我有一个关于 TI AM69A EVM PROC154E3_RP 电路的问题。
我注意到、 此设计中使用了 NFM15HC105D0G、NFM18HC106D0G、NFM21PC474R1C3D 等许多电容器。
您能解释一下这些电容器的用途吗? 是否可以使用常规电容器替换它们?
谢谢你。
此致、
Gary Yu
尊敬的 Robert:
我目前正在审查 AM69A EVM (PROC154E3_RP)的供电网络(PDN)设计、注意到电路中使用了多个低 ESL 电容器(例如 NFM15HC105D0G)。 我想了解这一选择背后的具体设计注意事项。
您能否提供定义每个电源轨所需电容器数量、放置和类型的相关设计规格或指南? 具体而言:
是否有任何 TI 文档或参考设计指定了每个电源轨的建议电容器类型、值和计数?
TI 是否提供 PDN 仿真模型(例如 SPICE、S 参数)来验证替换不同电容器时的功率完整性?
AM69A 中使用的去耦电容器是否有任何最低 ESL/ESR 要求?
如果我们要使用标准 MLCC 替换低 ESL 电容器、建议的验证步骤是什么以确保正确的电源完整性?
如果有任何应用手册、参考设计或仿真工具可以帮助进行此分析、我将不胜感激。
感谢您的支持。
此致、
TI 能否提供定义每个电源轨的电容器数量、放置和类型的设计规格/指南? [TI -我们在 SK-AM69 EVM 示例中已经有了它、您可以将其用作参考。 您还可以参阅 TDA4-VH EVM 示例、因为它具有类似的封装/电源要求。]
是否有任何文档为每个电源轨指定电容器类型、值和计数? [TI -我再次建议您参考我们现有的硬件设计。 这些设计已针对不同工艺/温度进行了测试、并确认符合噪声规格。]
TI 是否提供 PDN 仿真模型来验证电源完整性? [TI -我们不提供模型、但为较高电流/低电压电源轨(VDD_CORE、VDD_CPU、VDD_MPU 等)提供了目标阻抗参数。 我们为每个轨定义了3个不同频率范围的目标。 此外-根据您针对具体用例的功率估算、您可以生成一个负载阶跃、以确保您的电力输送系统将电压/噪声保持在规格范围内。]

TI 对去耦电容器是否有任何最低 ESL/ESR 要求? [TI -不、我们使用3端电容器、因为它们的封装电感更低(性能更好)、但如果您可以通过标准2端电容器满足电源完整性规格、那么就没问题了。]
TI 是否有任何有助于电力输送分析的应用手册? [TI -链接提供电源完整性分析信息。 PPT 还包含其他信息、如 LPDDR、高速 IO 等 为了更好地参考专门的应用手册。