This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6412:具有 OPSI 端口的 SPI

Guru**** 2460850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1479744/am6412-spi-with-opsi-port

器件型号:AM6412

工具与软件:

尊敬的 TI 社区专家:

有关传统 SPI 方式中使用的 OSPI 端口的问题:

  • 您能否说明一下我们可以针对模式0 (信号和时序)下的 SPI 通信使用哪些数据表图
  • 同上模式3.

从6-78到6-88有许多图、但都不涉及标准 SPI。

  • 我读取到 SPI 引导是由 CS0或 CS1以6.25Mhz 执行的。
    • =>在引导之后(或期间)是否可以更改 SPI 频率?
      • 将 CS2或 CS3用于连接在同一 SPI 网络上的其他 SPI 外设?

此致

Bruno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruno、您好!  

    感谢您的提问。

    [报价 userid="113256" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1479744/am6412-spi-with-opsi-port "]

    有关传统 SPI 方式中使用的 OSPI 端口的问题:

    • 您能否说明一下我们可以针对模式0 (信号和时序)下的 SPI 通信使用哪些数据表图
    • 同上模式3.
    [报价]

    TRM 引导模式部分和 OSPI0部分提供了一些说明、您是否有机会查看这些部分?

    帮助我理解你在模式3中的同罪是什么意思?

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Kallikuppa

    -是的,我们阅读 TRM 的引导模式部分。 这给出了功能说明、但不是时序特性、也不是信号波形。 这就是为什么我提到数据表,其中图 6-78到6-88与 OPSI 相关的原因。 我的问题是:在所有这些数字中、 我们必须参考哪个是  传统 SPI?

    -在 SPI 传统模式下引导时,有一个允许模式0或模式3的配置位。 我在 TRM 第12.3.2.4.2节中自行找到了功能答案。 但缺少时序详细信息(请参阅上述请求)

    此致、

    Bruno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruno、您好!  

    感谢您提供的意见。

    让我回顾并更新。

    此致、

    Sreenivasa