工具与软件:
您好!
我写信询问 AM623的 GPMC 时序。
我们在 GPMC 中遇到读取访问问题、即两次读取访问之间的延迟极长、大约17-18个时钟周期。
相比之下、两次写访问之间的延迟仅为3个时钟周期、使得读访问间隔明显更长。
GPMC 连接到 FPGA。


GPMC 设置
・GPMC 和 NOR 闪存。 同步单次读取(GPMCFCLKDIVIDER = 0)
・DMA 未使用
・CYCLE2CYCLEDELAY:1.
・CYCLE2CYCLESAMECSEN:1.
・CYCLE2CYCLEDIFFCSEN:1.
・BUSTURNAROUND:1.
请提供以下三个问题的信息:
1.两次读取访问之间的延迟时间是否合理?
2.是否可以减少延迟?
3.使用 DMA 会帮助减少两次读取访问之间的延迟时间吗?
感谢您的帮助。
此致、
Eiji