This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM68A:有关 AI 应用运行的热报告

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM, AM68A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1480059/am68a-thermal-report-regarding-ai-app-running

器件型号:AM68A
主题中讨论的其他器件:TDA4VM

工具与软件:

大家好、Sitara 和 Jacinto Champs!

原始线程尚未更新、因此我们已重新创建它、
我想分享在 Sitara AM68A/69A 系列和 TDA4VM 上运行 AI 应用时的发热相关数据或报告。
许多正在考虑启动 EdgeAI 项目的客户都需要此信息。
谢谢你。

此致、Jack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    专家目前不在办公室。他一定会回到你。

    感谢您的耐心。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    插孔、

    您是说加载内核、然后检查对温度的影响?

    您可以运行任何应用程序并在 Linux 中转储温度:  

    Cat /sys/class/thermal/thermal_zone */温度

    上面的温度将显示所有区域的温度、单位为毫摄氏度。

    此致、

    基尔西