This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6657:异常启动操作

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6657

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1479985/tms320c6657-abnormal-startup-operation

器件型号:TMS320C6657

工具与软件:

我们使用的是 TI 的 TMS320C6657芯片、最近在一个芯片上遇到了异常现象。

在引导加载并跳转到 main 后、存在系统挂起的可能性、还有一个软件运行但对芯片外设进行异常访问的可能性。 我们进行了功率循环测试、这两种异常现象的概率约为0.3%至0.5%。

可能是什么原因?  我们可以在哪些方面分析这个问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yong、您好!

    我们希望将您的要求设定为一个非常模糊和宽泛的问题、但不提供任何具体细节。 请注意、此器件已投产多年、而且我们尚未听说任何类似的产品;因此、您这边可能存在一些本地化问题。

    但是、请提供有关异常现象/系统挂起的更多详细信息、以便我们进行回顾。

    -是否确定此主板上没有故障硬件?
    -最近是否更新了特定的硬件外设/器件型号?
    -最近是否进行过任何软件更改,如果是,是否审查过它以排除可能性?
    -系统在哪里挂起? 是否有任何签名/调试日志?

    请告诉我们、

    谢谢。