请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SK-AM62 主题中讨论的其他器件:AM62L
工具与软件:
MPU:AM62L
您好!
我知道使用 go 命令可以从主机加载裸机应用程序。 但是、要进一步缩短加载时间、用裸机应用程序代替 optee 器是可行的吗?
binman 正在寻找三个文件 bl1和 bl31与 tf-a 和 optee tee_pager_v2.bin 相关、我认为 optee 在 从 USB 引导时已在 DDR 中运行、 因此想知道这里是否可以使用一些技巧?
谢谢!
Dazong