This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62:AM62L:是否可以使用从 USB 引导的裸机应用程序替换 OPTE

Guru**** 2461070 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1479294/sk-am62-am62l-is-it-possible-to-replace-optee-with-bare-metal-application-with-boot-from-usb

器件型号:SK-AM62
主题中讨论的其他器件:AM62L

工具与软件:

MPU:AM62L

您好!

我知道使用 go 命令可以从主机加载裸机应用程序。 但是、要进一步缩短加载时间、用裸机应用程序代替 optee 器是可行的吗?

binman 正在寻找三个文件 bl1和 bl31与 tf-a 和 optee tee_pager_v2.bin 相关、我认为 optee 在 从 USB 引导时已在 DDR 中运行、 因此想知道这里是否可以使用一些技巧?

谢谢!

Dazong