This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:不带 PMIC 的 TI 参考设计

Guru**** 2460850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1480034/tda4vh-q1-ti-reference-design-without-pmic

器件型号:TDA4VH-Q1
主题中讨论的其他器件:TDA4VH

工具与软件:

TI 是否验证了 TDA4VH 的参考设计、该参考设计不使用 PMIC、但会 在所有电力输送中使用分立式稳压器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SH:

    我们强烈建议/要求使用在基于 PMIC +分立式降压的 EVM 上实现的设计模式。  可以 根据您的用例扩展/缩小分立式降压稳压器、而 标准 PMIC 提供经过验证可与 TDA4 SoC 结合使用的安全+时序控制。

    此致、

    Kyle