This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA829V:DRA829V:[EP2000][Main2_0]:当 Linux 也是10.1时、SGMII 端口无法启动10.1 PSDK

Guru**** 2460850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1480138/dra829v-dra829v-ep2000-main2_0-sgmii-ports-were-not-able-to-bringup-10-1-psdk-when-linux-is-also-10-1

器件型号:DRA829V

工具与软件:

您好、TI:

      当我们有旧的 Linux SDK (7.3)时、我们升级到了 RTOS SDK 10.1版本、对于 MCU2_0和 MCU2_1、一切都正常运行、但当我们升级到新的 Linux SDK (10.1)时、我们看到 SGMII 端口无法初始化、这意味着如果我启用 Board_Cfg SGMII 功能内核冻结、如果我禁用此函数、调用其他功能正常、但 SGMII 端口停止运行。  

谢谢。此致、

Satya。