工具与软件:
尊敬的所有、
我使用 am67 SDK 10.0.1、配置两个 NIC 使用 rgmii0和 rgmii1、eth0的 MAC 地址是固定的、与 c0:d6:0A:f1:4F:xx 相同、但 eth1的 MAC 是随机的、为什么 eth1的 MAC 不固定? 如何修复?
谢谢

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
Unknown 说:/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1479422/am67-am67-sdk-10-0-1-rgmii1-mac-address-random-issue 我使用 am67 sdk 10.0.1、我配置两个 NIC 使用了 rgmii0和 rgmii1、eth0 的 MAC 地址是固定的、与 c0:d6:0A:f1:4F:xx 相同、但 eth1的 MAC 是随机的、为什么 eth1的 MAC 不固定? [报价]MAC 地址的电子保险丝存储器是单个条目。 因此、eth0使用此线程、eth1使用随机 MAC 地址。
[quote userid="369348" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1479422/am67-am67-sdk-10-0-1-rgmii1-mac-address-random-issue mac 地址是固定的、与 c0:d6:0A:f1:4F:xx 相同、但 eth1的 mac 是随机的、为什么 eth1的 mac 不是固定的? 如何修复? [报价]您可以使用[Link]属性的 systemd 配置来获得固定的 MAC 地址。
请参阅下面的参考。
https://www.freedesktop.org/software/systemd/man/latest/systemd.link.html#
https://unix.stackexchange.com/questions/501928/systemd-set-mac-address-and-ip-address
此致、
Sudheer
您好!
如果我想将 MAC 地址存储到 EEPROM、如何在 eth 驱动程序中设置 MAC 地址? 在哪里设置 MAC 地址? U-boot 或内核?[/QUOT]没有特定的情况、如设置 MAC 地址来更新 EEPROM 中的 MAC 地址。
注意:
我们从未尝试过从 u-boot/Linux 内核进行写入。
此致、
Sudheer