请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM62A7 工具与软件:
在 SDK 9.2的 bootloader.c 文件中

Have Bootloader_parseAndLoadLinuxAppImage 此函数。
但是、此函数不在 SDK10.1的 bootloader.c 文件中

使用 Bootloader_parseAndLoadLinuxAppImage 编写 SBL 文件我们使用该函数、更改 SDK 10.1、SBL 文件找不到 Bootloader_parseAndLoadLinuxAppImage 该函数、编译始终失败。

1.为什么 SDK10.1中不包含此功能?
2.如何在 SDK10.1中加载 Linux appImage?