This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AUDIO-AM62D-EVM:新电路板上的第2级 OSPI 引导失败

Guru**** 2460850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1471994/audio-am62d-evm-stage-2-ospi-boot-fails-on-the-new-board

器件型号:AUDIO-AM62D-EVM

工具与软件:

您好!

 我们已收到全新的 AM62D - EVM 板。 我们能够刷写空引导加载程序并运行示例。

当我们尝试刷写 OSPI 引导加载程序时、我们收到 OSPI 引导级2失败的消息。

在另一个 AM62D EVM 板上刷写相同内容后、便可以成功加载应用并运行。

  e2e.ti.com/.../default_5F00_sbl_5F00_ospi_5F00_hs_5F00_fs_5F00_ti.cfg

请找到 cfg 文件。

谢谢

Deepa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepa、您好!

    您能告诉我 dm 二进制文件的来源吗?

    ti-asdk-bp/bin/am62dx/sd_card 内的默认 dm 二进制文件不包含第二级引导加载程序、并且只能与 sd_card 一同使用。  

    此致、
    Ritapravo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ritapravo:

     感谢您的答复。  

    我们还通过第二级引导加载程序从 TI 获得了直接的 dm。 TI 提供了一组可以成功加载和运行应用程序的工作二进制文件。 这在该板上不起作用。

    谢谢

    Deepa

    已编辑  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepa、您好!  

    这款电路板不适用

    这是否意味着有两个板、同一组二进制文件在一个板上工作、而在另一个板上工作?

    此致、
    Ritapravo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ritapravo:

      是的、您的理解是正确的。  请注意、工作板是在大约3个月前购买的。 几周前、这块不工作的板子被买了。

     在无法正常工作的电路板上、插入电源线时、我们会观察到 LED14 (PWR_ERR_LED)、该 LED 在关闭之前短暂亮起红色。 我们在旧版电路板中看不到这样的 LED。

    还有什么其他东西可以在这个板上检查吗? 除了引导开关之外、还存在 SW3、它与工作板匹配。 我在任一板上都看不到任何跳线。

    谢谢

    Deepa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ritapravo:

     我们正在寻求关于这一问题的一些指导。 请告诉我们接下来可以采取哪些步骤。

    谢谢

    Deepa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ritapravo:

     另一个信息是我们尚未连接以太网 PHY 板。 这可能 是问题吗?

    工作板连接了以太网 PHY 板。

    我们订购时以太网 PHY 板不可用。我们从 TI 获得了澄清、这不会影响引导过程。 我们仅在确认后才购买了该板。

    所以我想再次确认这一点。

    谢谢

    Deepa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepa、您好!  


    另一条信息是我们尚未连接以太网 PHY 板。 这是否与此相关?

    以太网 PHY 的不可用不应给引导机制带来任何阻碍。

    您能在 EVM 通电后分享它的图片吗?

    此致、
    Ritapravo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ritapravo:

      很抱歉回复被延迟。 我们最近知道、E1板(旧版电路板)可与 SDK 配合使用  10.00.01.03。 但较新的电路板(或 E2电路板)与此 SDK 不兼容。 则需要 SDK 10.01。 我想这就是相同的二进制文件无法在 E2板上运行的原因。 我们使用 SDK 10.01进行检查。

    此致、

    Deepa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepa、您好!

    感谢您的通知。

    此致、
    Ritapravo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ritapravo:

       我为 E2板构建了最新的 SDK 10.01、并生成了用于 r5f、mcur5f 和 c7x 的映像文件。 当我刷写映像时、引导卡在了位置

    "正在启动第二阶段引导加载程序"。 我们检查了 r5f 代码(dm)、可以看到第二级引导尚未启用。   

      如果提供具有引导加载程序支持的 dm 封装、则 E1板的 SDK 10.00和 Shreyansh Anand (来自 TI)存在相同的问题。  

     我们需要 SDK 10.01类似的软件包。  

     您能否提供用于 SDK 10.01 asap 的 dm 软件包?

     我们希望尽快使应用程序在我们正在进行的客户项目中正常工作。  

     谢谢

    Deepa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepa、您好!

    您在这里是否仍需要 SDK 10.1的支持?

    此致、
    Krithika

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Krithika:

    目前、我们能够继续使用客户提供 的 SDK10.1的 OSPI SBL 软件包。  我们可以关闭这个框。

    谢谢你

    Deepa