This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6655:CCS 9.2.0的勘误表

Guru**** 2460850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1475993/tms320c6655-errata-of-ccs-9-2-0

器件型号:TMS320C6655

工具与软件:

您好!

我需要检索有关 CCS 9.2.0的勘误表或已知问题。

通常、我们可以从安装目录中找到指向 TI 区域的链接、但无法访问该链接。

cqweb.ext.ti.com/.../main

是否可以检索请求的勘误表?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价用户 id="411095" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1475993/tms320c6655-errata-of-ccs-9-2-0 "]

    cqweb.ext.ti.com/.../main

    是否可以检索请求的勘误表?

    [报价]

    不幸的是,我们已经停用了 ClearQuest 界面,并迁移到一个全新的平台,因此这些查询似乎丢失了。 我会看到如果我们将它们存档在某个地方,但似乎不太可能。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试使用 Wayback Machine、但无法恢复网页。  

    在新平台上、是否存在与 CSS 9.2.0相关的任何已知问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它不会存档在任何地方。 我可能能够生成新查询、但我不确定它会有多完整。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来不错! 我会等你的消息!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会继续向您发布消息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Ki、请给我留个消息吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意、CCS 9.2.0是非常旧的版本、不受支持。 因此、我能够提供的支持量将会受到限制。

    我今天介绍一下、可以看到从 CCS 6.0.0到 CCS 9.2.0的问题列表。

    https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-10821?filter=13504

    此列表有几个问题。 其中一些问题 可能已标记为已解决在 CCS 9.2.0之前已解决、因此对于9.2.0而言、这些问题不是已知问题。 某些被标记为已解决的问题可能在9.2.0之后的版本中已得到解决、因此在技术上、这些问题对于9.2.0是"未解决"的、因此对于9.2.0是已知的问题。 查询比较简单、只需列出所有问题、然后查看每个已解决问题的详细信息、并查看解决问题的版本。

    6.0.0之前版本的问题原本会出现在我们以前的数据库中、其中一些详细信息在过渡期间丢失、因此这些不是查询的一部分。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您提供的信息。

    这正是我所期望的正确数据和我所需要的数据。