工具与软件:
您好!
我需要检索有关 CCS 9.2.0的勘误表或已知问题。
通常、我们可以从安装目录中找到指向 TI 区域的链接、但无法访问该链接。
是否可以检索请求的勘误表?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
我需要检索有关 CCS 9.2.0的勘误表或已知问题。
通常、我们可以从安装目录中找到指向 TI 区域的链接、但无法访问该链接。
是否可以检索请求的勘误表?
是否可以检索请求的勘误表?
[报价]不幸的是,我们已经停用了 ClearQuest 界面,并迁移到一个全新的平台,因此这些查询似乎丢失了。 我会看到如果我们将它们存档在某个地方,但似乎不太可能。
请注意、CCS 9.2.0是非常旧的版本、不受支持。 因此、我能够提供的支持量将会受到限制。
我今天介绍一下、可以看到从 CCS 6.0.0到 CCS 9.2.0的问题列表。
https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-10821?filter=13504
此列表有几个问题。 其中一些问题 可能已标记为已解决在 CCS 9.2.0之前已解决、因此对于9.2.0而言、这些问题不是已知问题。 某些被标记为已解决的问题可能在9.2.0之后的版本中已得到解决、因此在技术上、这些问题对于9.2.0是"未解决"的、因此对于9.2.0是已知的问题。 查询比较简单、只需列出所有问题、然后查看每个已解决问题的详细信息、并查看解决问题的版本。
6.0.0之前版本的问题原本会出现在我们以前的数据库中、其中一些详细信息在过渡期间丢失、因此这些不是查询的一部分。