工具与软件:
你好。
我们使用 SR1.1芯片、并通过安装 HS 闪存将 eMMC 用作 HS200模式。
当我们读取 MMCSD0_SS_PHY_CTRL_4_REG 时、OTAPDLYSEL 值读取为2。
我们知道正确值为6、但是它以前工作正常。
我想知道如果此寄存器设置不正确、是否会在 eMMC 闪存未正确完成时损坏 eMMC 的 inode?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
你好。
我们使用 SR1.1芯片、并通过安装 HS 闪存将 eMMC 用作 HS200模式。
当我们读取 MMCSD0_SS_PHY_CTRL_4_REG 时、OTAPDLYSEL 值读取为2。
我们知道正确值为6、但是它以前工作正常。
我想知道如果此寄存器设置不正确、是否会在 eMMC 闪存未正确完成时损坏 eMMC 的 inode?
谢谢。
您好、Brijesh。
QNX OS 在内核上运行。
我遇到了一个问题,存储在由 QNX 6文件系统格式化的持久性分区(由我们命名)中的文件被破坏
我怀疑一个问题是在文件的 inode。
例如、到达该目录并键入`ls`、则会显示此文件、但不会显示为`ls -al`
实际上、系统显示文件已损坏。
/opt/ph00/82_DeCC_f32_Array_Inner_CamExtTrnYEOL_NVM_Normal.bck: Corrupted file system detected chmod: changing permission of /opt/ph00/83_DeCC_f32_Array_Inner_CamExtTrnZEOL_NVM_Normal.bin : Read-only file system chmod: changing permission of /opt/ph00/83_DeCC_f32_Array_Inner_CamExtTrnZEOL_NVM_Normal.bck : Read-only file system
在这种情况下、我和 LIM 希望知道此问题可能是 SR1.1通过"MMCSD0_SS_PHY_CTRL_4_REG 引起的、OTAPDLYSEL 值读数为2"
此致、
Jaewon。