Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS、OMAPL138、OMAP-L138 、
工具与软件:
大家好!
由于存在现有项目、我对使用 OMAP 进行开发还比较陌生。 非常感谢您的任何帮助。
在项目中使用 syslink 2.x。 这似乎仍在使用 sharedmemory 函数与 Arm/Linux 进行通信、最新的 Linux 内核似乎不再支持该函数。 由于我们尝试针对 ARM 内核更新至最新的 Linux 内核、我们似乎被迫更新 IPC。 但在 IPC 更新之前、如果将 SysBIOS 更新为最新版本并查看出错的地方、我们将介绍会发生什么情况。
是否有适用于 OMAPL138的安装程序包及所有最新版本? 如果是、我可以在哪里找到它?
我如何正确跟踪它?
另外、您中是否有人从 syslink 2.x 成功迁移到 IPC3.x?
提前感谢。
JF