This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6745:CPU 不能中断#39;t 服务 Timer64P0中断!

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6745

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1478427/tms320c6745-cpu-don-t-service-timer64p0-interruption

器件型号:TMS320C6745

工具与软件:

您好!

  我正在学习在我的定制 TMS320C6745板上驱动一个 U 盘。对我来说、Timer64P0不起作用是一个很奇怪的问题(CPU 从不处理 Timer64P0的 ISR)。当我查看 CCS 的"Registers"选项卡时、一切都 正常、但 IFR 的相应位未设置。

  下图显示了 Timer64P0正在运行、  设置了寄存器 INTCTLSTAT 中的 PRDINTSTAT12、设置了 INTC 的 EVTFLAG0中的 EF4、事件14映射到 IE14、同时启用了 IE14、同时设置了 CSR 中的 GIE。

  我不明白为什么 Timer64p0 ISR 不能被服务。这个问题困扰了我几周。任何建议都很感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们无法再支持裸机 C674x 软件开发。 请参阅 此公告 并在其中查找资源。

    此致、

    建中