This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCSTUDIO:如何编写编译后处理步骤以将 CRC 添加到.bin 文件

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G1106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1478656/ccstudio-how-to-write-a-post-build-step-to-add-crc-to-bin-file

器件型号:CCSTUDIO
主题中讨论的其他器件:MSPM0G1106

工具与软件:

您好!

我想添加一个编译后.bin处理步骤、在编译过程之后将 CRC 值附加到文件名。 是否有相关的文档或指南?

我一直在 TI 论坛中搜索答案、但未能找到任何具体答案。

我使用的是 CCS 版本12.7.1.00001。

谢谢!

李京宰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    若要了解如何将 自定义命令添加到 CCS 编译中、请参阅 CCS 在线手册的预编译和编译后处理步骤部分。   

    对于可以实现的脚本或实用程序...

    [quote userid="589720" url="~crc" /support/processors-group/processors/f/processors-forum/1478656/ccstudio-how-to-write-a-post-build-step-to-add-crc-to-bin-file 将 CRC 值附加到.bin文件

    TI 从未发布任何内容。  我知道没有其他人实施了它。  

    您使用什么器件?  我怀疑这个器件的软件开发套件(SDK)中的示例显示了组织和构建执行 CRC 校验的工程的典型方法。

    谢谢。此致、

    -George.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、George:

    感谢您的答复。 我想我误解了以下帖子的意图: 如何将 CRC 计算添加到 CCS 构建过程中。 我要实现的是在构建时计算生成的.bin 文件上的 CRC。

    我使用的器件是 MSPM0G1106、很遗憾、除了"empty_mspm0g1106"之外、我找不到任何其他示例。 您能为我推荐一下实现这一目标所需的合适资源吗?

    此致、

    李京宰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyungjae:

    SDK 中有一个有关如何使用 CRC 模块(crc_calculate_checksum)的示例。 它应该适用于 G3507、但您应该能够将其设置为您的目标 IC。  

    此致、

    Diego Abad