请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA4AH-Q1 工具与软件:
工具与软件:
我现在使用的 SDK 版本是 ti-processor-sdk-rtos-j784s4-evm-09_02_00_05
SDK 9.2和 SDK 8.6之间的量化系数存在差异、如下图所示。 同一模型 在量化后的比例值不同、这是非常重要的。 这是正常现象吗?

我们已经提供了 这一问题的数据、我们希望能够尽快解决这一问题。