This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] AM6412:未使用的 MMC0_CLK

Guru**** 2460850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1479735/faq-am6412-unused-mmc0_clk

器件型号:AM6412

工具与软件:

您好、TI 社区专家、

1) 1)有一些关于 MMC0_CLK 建议的内容不明确:

在查看数据表(2024)表5-80时、可以阅读以下内容:

==> 不使用时 MMC0_CLK 可以保持开路

但是在94页、有一条注释、指明了需要外部拉取的一些情况:  

问题是 MMC0_CLK 在表5-1中也被描述为 RX:启动后开启、没有任何内部拉动。 因此、在不使用时需要一个外部拉电阻。

有什么我失踪了吗?

2)我也有同样的关于 I2C0_SCL 的问题,被描述为 RX :在启动后。 然而,当不使用时,我找不到关于外部拉取的建议。

您能确认吗? 还是不?

此致

Bruno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一旦加电、MMC0_CLK 引脚将被驱动为低电平、因此无需担心相关输入悬空。

    连接要求表中已解决了您关于 I2C0_SCL 引脚的问题。 注意:I2C_SCL 连接的说明将在数据表的下一版本中更新、以包含将引脚拉高或拉低的选项、即"这些焊球每一个均必须通过单独的外部拉电阻器连接到相应的电源或 VSS、以确保与这些焊球相关的输入保持在适合所选信号功能的有效逻辑高电平或低电平。"