请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM6412 工具与软件:
您好、TI 社区专家、
1) 1)有一些关于 MMC0_CLK 建议的内容不明确:
在查看数据表(2024)表5-80时、可以阅读以下内容:

==> 不使用时 MMC0_CLK 可以保持开路
但是在94页、有一条注释、指明了需要外部拉取的一些情况:

问题是 MMC0_CLK 在表5-1中也被描述为 RX:启动后开启、没有任何内部拉动。 因此、在不使用时需要一个外部拉电阻。

有什么我失踪了吗?
2)我也有同样的关于 I2C0_SCL 的问题,被描述为 RX :在启动后。 然而,当不使用时,我找不到关于外部拉取的建议。
您能确认吗? 还是不?
此致
Bruno