工具与软件:
我的 AM5718 Linux 网络启动工作未成功。
我正受到"内核恐慌"的影响。 请参阅下面显示的消息。
[7.542724] IP-Config:从10.10.112.1获得 DHCP 应答、我的地址是10.10.112.44
[7.550506] IP-Config:完整:
[7.553771] device=eth0、hwaddr=44:ea:d8:0e:0c:8e、ipaddr=10.10.112.44、mask=255.255.255.0、GW=10.10.112.2
[7.563995] host=10.10.112.44、domain=DC1.aeroantenna.com、nis-domain=(none)
[7.571563] bootserver=0.0.0.0、rootserver=10.10.112.30、rootpath=
[7.571563] nameserver0=10.10.106.3、nameserver1=10.10.106.4
[7.586791] clk:禁用未使用的时钟
[103.537963] VFS:无法通过 NFS 挂载根 FS。
[ 103.542877] devtmpfs:已安装
[103.547393]释放未使用的内核映像(initmem)内存:2048K
[ 103.553741]作为初始化进程运行/sbin/init
[ 103.558166]作为 init 进程运行/etc/init
[ 103.562438]作为初始化进程运行/bin/init
[ 103.566650]作为 init 进程运行/bin/sh
[ 103.570739]内核严重错误-未同步:未找到工作中的 init。 尝试将 init=选项传递给内核。 有关指导、请参见 Linux Documentation/admin-guide/init.rst。
[ 103.584960] CPU:0 PID:1 Comm:swapper/0 not duced 6.1.119-ti-ge4e8b16e66f5 #1
[ 103.592498]硬件名称:通用 DRA72X (平展设备树)
[ 103.598602]从 show_stack+0x10/0x14获取的 UNWIND_BACKTRACE
[ 103.603881] show_stack from dump_stack_lvl+0x40/0x4c
[ 103.608978] dump_stack_lvl、来自 panic+0x114/0x360
[ 103.613800]从 kernel_init+0x128/0x12c 中出现紧急情况
[ 103.618347] kernel_init from ret_from_fork+0x14/0x38
[ 103.623413]异常栈(0xf0009fb0至0xf0009ff8)
[ 103.628509] 9fa0:00000000 00000000 00000000
[ 103.636718] 9fc0:00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
[ 103.644927] 9fe0:00000000 00000000 00000000 00000000 00000013 00000000
[ 103.651580]--[结束内核恐慌-未同步:未找到工作中的 init。 尝试将 init=选项传递给内核。 有关指导、请参见 Linux Documentation/admin-guide/init.rst。 ]--