This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5718:AM5718 SDK Linux TFTP 引导

Guru**** 2461300 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5718

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1478709/am5718-am5718-sdk-linux-tftp-boot

器件型号:AM5718

工具与软件:

我的 AM5718 Linux 网络启动工作未成功。

我正受到"内核恐慌"的影响。  请参阅下面显示的消息。

[7.542724] IP-Config:从10.10.112.1获得 DHCP 应答、我的地址是10.10.112.44
[7.550506] IP-Config:完整:
[7.553771] device=eth0、hwaddr=44:ea:d8:0e:0c:8e、ipaddr=10.10.112.44、mask=255.255.255.0、GW=10.10.112.2
[7.563995] host=10.10.112.44、domain=DC1.aeroantenna.com、nis-domain=(none)
[7.571563] bootserver=0.0.0.0、rootserver=10.10.112.30、rootpath=
[7.571563] nameserver0=10.10.106.3、nameserver1=10.10.106.4
[7.586791] clk:禁用未使用的时钟
[103.537963] VFS:无法通过 NFS 挂载根 FS。
[ 103.542877] devtmpfs:已安装
[103.547393]释放未使用的内核映像(initmem)内存:2048K
[ 103.553741]作为初始化进程运行/sbin/init
[ 103.558166]作为 init 进程运行/etc/init
[ 103.562438]作为初始化进程运行/bin/init
[ 103.566650]作为 init 进程运行/bin/sh
[ 103.570739]内核严重错误-未同步:未找到工作中的 init。 尝试将 init=选项传递给内核。 有关指导、请参见 Linux Documentation/admin-guide/init.rst。
[ 103.584960] CPU:0 PID:1 Comm:swapper/0 not duced 6.1.119-ti-ge4e8b16e66f5 #1
[ 103.592498]硬件名称:通用 DRA72X (平展设备树)
[ 103.598602]从 show_stack+0x10/0x14获取的 UNWIND_BACKTRACE
[ 103.603881] show_stack from dump_stack_lvl+0x40/0x4c
[ 103.608978] dump_stack_lvl、来自 panic+0x114/0x360
[ 103.613800]从 kernel_init+0x128/0x12c 中出现紧急情况
[ 103.618347] kernel_init from ret_from_fork+0x14/0x38
[ 103.623413]异常栈(0xf0009fb0至0xf0009ff8)
[ 103.628509] 9fa0:00000000 00000000 00000000
[ 103.636718] 9fc0:00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
[ 103.644927] 9fe0:00000000 00000000 00000000 00000000 00000013 00000000
[ 103.651580]--[结束内核恐慌-未同步:未找到工作中的 init。 尝试将 init=选项传递给内核。 有关指导、请参见 Linux Documentation/admin-guide/init.rst。 ]--

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    您使用的 SDK 版本是什么?

    -若苏厄

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    09.03.
    以前、TFTP 引导在8.02版本中成功运行。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、

    不确定此日志是整个日志还是错误在不同的引导模式下表现不同、不管怎样、您能否查看以下常见问题解答、看看这是否可以解决您的问题:

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1479277/faq-processor-sdk-am57x-why-is-my-linux-image-from-sdk-09-03-06-05-crashing

    -若苏厄

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已修复 tftp 引导失败。  1)如果您更新到9.3、2)主机 Linux 中的/etc/exports 包含名称中带有"/targetNFS"的条目、则可能会发生此错误。

    解决方案:通过删除带"/targetNFS"的条目来编辑/etc/exports 并将其保存。  然后、重新运行 setup.sh

    请验证。

    BTW、ipu1固件包含在引导分区中、但 ipu2固件不包含。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong:  

    由于带宽的原因、可能不会在以下几周内进行此验证。 感谢您的耐心。  
    很高兴你能解决这个问题!

    -若苏厄