This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM62A:集成 IMX 327传感器存在问题

Guru**** 2460850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1479767/processor-sdk-am62a-issues-with-integrating-the-imx-327-sensor

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM62A

工具与软件:

您好!

将 IMX 327传感器与 TI SK-AM62A 进行集成时会遇到问题。 我们尝试了使用 https://github.com/TexasInstruments/linux-kernel;上的存储库来编译新的叠加、但由于参数值不正确、传感器未按预期正常运行。 您能否为 IMX 327提供一个示例覆盖层、或者就如何在器件上创建和部署覆盖层提供指导?

感谢您的帮助。

AM62A Linux SDK:10.01.00.05