This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EDGE-AI-STUDIO:can##39;t connect to the device in livepreview (可以在实时预览中连接到器件)

Guru**** 2461290 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28P55X

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1479624/edge-ai-studio-can-t-connect-to-the-device-in-the-livepreview

器件型号:EDGE-AI-STUDIO
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F28P55XC2000WARE

工具与软件:

大家好、我们将演示电机故障检测。 我们使用的器件是 LaunchXL-F28P55X。 然后、我们导入项目(c2000_sdk_35_03_00_00\solutions\edge_ai_fault_detection_with_mc\motor_fault_livepreview_f28p55x Ware_Motor)并 成功获取分类结果。 我们需要连接到模型编写器 GUI 中的实时预览并显示结果。 但不管用。

您能引导我们吗?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否可以按照以下步骤选择正确的端口并进行连接?

    步骤1.     选择"Options"菜单并选择"Serial Port Settings..."来打开"Serial Port Configuration"对话框 菜单项

    步骤2. 在"串行端口配置"对话框中、单击"选择端口"按钮。

    步骤3. 在如下所示的对话框提示中、选择正确的 COM 端口、然后点击"Connect"按钮。 您的正确 COM 端口号可以是不同的端口号。 可以通过查看设备管理器(如果您在 Windows 上)找到正确的 COM 端口。

    步骤4. 最后、在 Serial Port Configuration (串行端口配置)对话框中、单击 OK (确定)按钮。