请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM625 工具与软件:
尊敬的团队:
为了优化 PCB 布局设计、我们对 DDR 信号线序列进行了调整。
问题:
鉴于此更改、U-Boot 中的 DDR 配置是否需要相应地更新以确保与修订后的布局兼容?
您能否提供有关是否需要在 U-Boot DDR 设置中进行任何修改的指导? 非常感谢您提出任何建议或提供技术见解。
期待您的反馈。
此致、
Kevin

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的团队:
为了优化 PCB 布局设计、我们对 DDR 信号线序列进行了调整。
问题:
鉴于此更改、U-Boot 中的 DDR 配置是否需要相应地更新以确保与修订后的布局兼容?
您能否提供有关是否需要在 U-Boot DDR 设置中进行任何修改的指导? 非常感谢您提出任何建议或提供技术见解。
期待您的反馈。
此致、
Kevin

Kevin 老师、看来您使用的是 DDR4器件。 由于电路板上的 DQ 滑动、因此无需更改 DDR 配置。 由于其他差异(密度、工作温度、端接、驱动强度设置等)、您可能需要调整配置。 请使用 DDR 配置工具: https://dev.ti.com/sysconfig/?product=Processor_DDR_Config&device=AM62x (有关更多信息、请查看自述文件链接)、并参考 DDR 布局指南 https://www.ti.com/lit/pdf/sprad06
此致、
James