This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EDGE-AI-STUDIO:如何使用 CCS 确定模型参数以及如何实时预览结果

Guru**** 2461250 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28P55X

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1478313/edge-ai-studio-how-to-depoly-the-model-with-ccs-and-how-to-live-preview-the-results

器件型号:EDGE-AI-STUDIO
主题中讨论的其他器件:C2000WARELAUNCHXL-F28P55X

工具与软件:

您好!

我们将 创建一个边缘 AI 电机故障检测演示。  

这里有一些问题。

1.位于 c2000_vector.c_ Ware_Motor preview_sdk_5_03_00_00\solutions\edge_ai_fault_detection_with_mc\motor_fault_LIVE 验证_f28p55x 的文件"test_vector.c"的函数是什么? 它的作用是为 MCU 上部署的模型提供输入数据、并在没有无传感器数据输入的情况下验证结果?

2. 是否可以在没有振动传感器输入的情况下演示"实时预览"?  实施 livepreview 需要哪些准备工作? 我们有 LAUNCHXL-F28P55X。  我们是否需要配置其他外设?

3. 如果我们想收集数据,应该使用哪种类型的振动传感器,应该收集多少物理量?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已将该主题提请 Edge AI Studio 专家进一步注意。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 除了问题3、我们刚刚了解到我们可以使用 adxl355。  但是、我们还有一些问题。 adxl 收集的电压信号与加速度成正比。 根据您的数据、它看起来与原始电压数据不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Unknown 说:
    1. 位于 C2000 Ware_Motor 的文件"test_vector.c"的功能是什么?SDK 3500SDK_5_03_00_00\solutions\edge_ai_fault_detection_with_mc\motor_fault_live_preview_f28p55x? 其作用是为 MCU 上部署的模型提供输入数据、并在没有无传感器数据输入的情况下验证结果?[/QUOT]

    此代码的作用是验证是否在目标上进行了与模型训练相同的数据预处理。    

    Unknown 说:
    2.  是否可以在没有振动传感器输入的情况下演示"实时预览"?  实施 livepreview 需要哪些准备工作? 我们有 LAUNCHXL-F28P55X。  我们是否需要配置其他外设?[/QUOT]

    目前、我们不支持不带传感器数据的实时目标推理(实时预览)。  但是、这是我们未来版本路线图中的一个特性。

     

    Unknown 说:
    3.  如果我们要收集数据、应使用哪种类型的振动传感器、应收集何种物理数量?[/QUOT]

    有关电机控制 传感器要求、请参阅 https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AYjCIAmJIjRiZJ7OuRmv0w__motor_control_c2000ware_sdk_software_package__0.jXikd__LATEST

    如果可以解决您的问题、请告诉我。  

    [/quote]
    [/quote][/quote]