This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:USB 主机引导模式

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: AM625, PHYTC-3P-KIT-AM62

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1479123/am625-usb-host-boot-mode

器件型号:AM625

工具与软件:

大家好、团队成员:  

有关 AM625 USB 主机引导模式的一个一般问题。  

我有一位客户在使用"PHYTC-3P-KIT-AM62"、其中想知道不建议使用 USB 主机引导模式。  

您能否确认 AM625 EVM 是否支持 USB MSC 引导模式? 您是否有如何开发它的指南?  

此致  

Marcela  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marcela:

    是的、USB0端口可配置为在 AM625上进行 USB 主机引导。 请检查以下主题以供参考。

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1370740/am625-enable-usb0-in-uboot

    但请注意、由于勘误表 i2328、 某些 USB MSC 设备可能无法在 AM625上引导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liu、

    非常感谢您的快速响应。

    您是否可以缩小使用哪种 USB MSCS 的范围、或者"某些 USB MSC 设备可能无法引导"是否会影响大量 MSCS 或仅仅几个 MSCS?

    是否有一般计划来修复此错误?

    提前感谢!

    此致
    Sebastian Kahnwald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sebastian:

    根据我们的内部使用和客户的反馈、我们知道只有极少数 USB 拇指驱动器受到 i2328的影响。 如果您仅在开发环境中使用 USB MSC 引导、则应该可以安全地测试和使用 USB MSC 引导;但是、如果您的项目将在最终产品中使用 USB MSC 引导、并且您无法控制将使用哪个 USB MSC 设备、则不建议使用 USB MSC 引导。