This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VEN-Q1:安全启动

Guru**** 2461290 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1477522/tda4ven-q1-secure-boot

器件型号:TDA4VEN-Q1

工具与软件:

大家好、专家

 我们计划在 tda4ven 之上使用安全启动、是否有可用的参考资料?

我注意到链接 J722S MCU+ SDK:引导加载程序 提到不支持 HSM。

电路板:定制电路板

SDK: 10_00_00_08

此致、

Bing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你( Bing)好  

    [报价 userid="555908" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1477522/tda4ven-q1-secure-boot "]

     我们计划在 tda4ven 之上使用安全启动、是否有可用的参考资料?

    [报价]

    您使用的是 Linux 还是 RTOS SDK?

    此致
    Diwakar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Diwakar:

    我们使用的版本是10_0_8、其中包含以下目录:

    ti-processor-sdk-linux-adas-j722s-evm-10_00_00_08 ti-processor-sdk-rtos-j722s-evm-10_00_00_05

    此致、

    Bing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你( Bing)好

    [报价 userid="555908" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1477522/tda4ven-q1-secure-boot/5674584 #5674584"]

    ti-processor-sdk-linux-adas-j722s-evm-10_00_00_08 ti-processor-sdk-rtos-j722s-evm-10_00_00_05

    [报价]
    一个是 Linux SDK、另一个是 RTOS 您使用的是哪一个? 是否使用 SPL 引导流程或 SBL。
    在 RTOS SDK 中、不支持安全启动、目前平面在11、0 SDK 中支持此功能、而 Linux SDK 则支持此功能。
    此致
    Diwakar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Diwakar:

    我们使用的是 SBL 引导流程、因为我们的其他模块和应用程序逻辑基于版本10_0_8、因此迁移到整个版本11.0不太容易、是否可以通过在10.8之上应用适当的补丁来支持 HSM?

    此致、

    Bing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Diwakar:

    我看到版本11.0尚未发布、您能为我确认此修补程序吗? 我们的项目需要该 HSM 功能、并且我们需要尽快实现 HSM 功能。

    此致、

    Bing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bing:

    我看到版本11.0尚未发布、您能否为我确认此修补程序?

    目前、RTOS SDK 不支持 HS-SE 器件、因为 HS-SE 器件具有根信任密钥、这些器件只能加载已签名的映像。 需要在 SBL 中进行更改以使用 TISCI API 对其他映像进行身份验证。我们没有任何补丁。关于您的 HSM 开发、如果您有 HS-HSM 器件、仍然可以在 FS 器件上完成这一过程。

    此致
    Diwakar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Diwakar:

    [报价 userid="540954" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1477522/tda4ven-q1-secure-boot/5677055 #5677055"]]有关您的 HSM 开发问题、如果您有 HS-HSM 器件、仍可在 FS 器件上进行。[/QUOT]

    我现在将使用 HS-RTOS 器件、能否在当前的 FS SDK 下使用 HSM?

    此致、

    Bing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bing:

    理想情况下、应该可以运行 SBL NULL 映像并查看 M4_1是否打开。  

    注意:M4内核在 HS-M4 FS 器件上默认锁定、因此您将无法使用调试证书解锁。

    参考:

    此致
    Diwakar