This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6421:将 GPMC 配置为访问外部 RAM (FPGA)时的 SDK 支持要求

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1478279/am6421-sdk-support-requirement-while-config-gpmc-to-access-external-ram-fpga

器件型号:AM6421
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我正在使用 MCU SDK: mcu_plus_sdk_am64x_10_00_00_20

我们将 GPMC 配置为同步 NOR SRAM 接口以访问我们的 FPGA 的双端口 RAM。

在开发过程中、我们需要自行更改各种参数、这会导致我们无法使用 SysConfig 自动生成配置。

您能给 TI SDK 添加更多支持吗、这样会更方便。

详细要求为:

  1. 完全支持 GPMC 配置
    1. 多芯片
    2. SRAM 器件类型、同步、异步 readType、writeType。
    3. 额外 CS 延迟

 

当前配置屏幕截图如下所示:

 

  1. 修复了 SDK 中的 Mutil-cs 漏洞。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jenny、

    我正在查看您的 问题 ,您可能希望在一两天内得到回复。

    此致、

    Anil。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jenny、

    到目前为止、我们在 MCU+SDK 中支持单个 CS 线路。 因此、我们在实现 syscfg 和驱动程序对单个 CS 线路的支持。

    目前还没有支持多 CS 线路的计划。

    此致、

    Anil。