This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7:如何设置 CMS 产品的分频器。 如何动态调整图像大小以在接收到的每一帧期间显示

Guru**** 2461250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1479384/am62a7-how-to-set-the-scaler-for-cms-product-how-to-dynamic-resize-the-image-to-display-during-each-frame-received

器件型号:AM62A7

工具与软件:

在 YAML 文件.flow 配置项中。   我可以看到 马赛克领域,例如:  [320,150,1280,720 ]0720 ]。  这意味着屏幕将显示摄像头图像的范围。[x=320、x=150、w=1280 h = 720]  

在 CMS 操作期间。 它需要根据客户端命令设置显示 FOV。 这是否意味着每次从摄像机接收一帧时软件都应更改大小调整块。

您能否与我共享用于在 ISP 管道后读取帧的 API 接口?