请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM62A7 工具与软件:
在 YAML 文件.flow 配置项中。 我可以看到 马赛克领域,例如: [320,150,1280,720 ]0720 ]。 这意味着屏幕将显示摄像头图像的范围。[x=320、x=150、w=1280 h = 720]
在 CMS 操作期间。 它需要根据客户端命令设置显示 FOV。 这是否意味着每次从摄像机接收一帧时软件都应更改大小调整块。
您能否与我共享用于在 ISP 管道后读取帧的 API 接口?