This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62A-LP:通过 RF5确认中断资源

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM62A-LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1478946/sk-am62a-lp-confirm-the-interrupt-resource-with-rf5

器件型号:SK-AM62A-LP

工具与软件:

需要确认的一点是:

对于 SK-AM62A-LP 电路板上的 R5F、我尝试使用 MCU_MCAN1_TX/D7引脚作为 GPIO 中断、 MCU_MCAN1_RX/b9也被命名为"MCU_GPIO0_15" 、GPIO 示例工程代码需要一些寄存器来实现引脚中断:  

/*寄存器引脚中断*/
Hwip_Params_init (&hwiPrms);
hwiPrms.intNum = intrNum;
hwiPrms.EventID = EventID;
hwiPrms.isPulse = 0;
hwiPrms.callback =&GPIO_bankIsrFxn;
hwiPrms.args =(void *) pinNum;

对于"intNum"、其值可以从 "Board_Button_GPIO_INTR_NUM"获取、此协议是使用定义的

"#define BOARD_BUTTON_GPIO_INTR_NUM   (CSLR_MCU_R5FSS0_CORE0_CPU0_INTR_WKUP_MCU_GPIOMUX_INTROUTER0_OUTP_6)"、从 cslr_intt_mcu_r5ss0_core0.h 文件中了解

现在我想使用另一个中断引脚 :MCU_GPIO0_16 (MCU_MCAN1_RX/b9)、 intrNum 匹配中断编号是什么? 下面的一个 宏定义?

#define CSLR_MCU_R5FSS0_COR0_CPU0_INTR_WKUP_MCU_GPIOMUX_INTROUTER0_OUTP_4 (104U)
#define CSLR_MCU_R5FSS0_COR0_CPU0_INTR_WKUP_MCU_GPIOMUX_INTROUTER0_OUTP_5 (105U)
#define CSLR_MCU_R5FSS0_COR0_CPU0_INTR_WKUP_MCU_GPIOMUX_INTROUTER0_OUTP_6 (106U)
#define CSLR_MCU_R5FSS0_COR0_CPU0_INTR_WKUP_MCU_GPIOMUX_INTROUTER0_OUTP_7 (107U)

是否有文档可以对其进行解释? 将中断映射为级别中断

另一件事是变量: hwiPrms.isPulse,注释中提到它是 "映射中断作为级别中断",我尝试使用中断作为级别中断而不是边沿触发,如何使用?

感谢您发送编修。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在将此主题重新分配给域专家、请等待他们的响应。

    此致、

    开会。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Unknown 说:

    上面定义的所有4个宏都使用中断线路、其中中断源为 WKUP_MCU_GPIOMUX_INTROUTER0、目标为 MCU_R5F0-0内核。 因此、您可以将其中任何一个引脚用于特定的 MCU GPIO 信号。 请参阅下图。

    Unknown 说:
    另一件事是变量: hwiPrms.isPulse,注释中提到它是 "将中断映射为级别中断",我尝试使用中断作为级别中断而不是边沿触发,如何使用?

    GPIO 信号仅支持边沿上的中断。 请参阅下面的屏幕截图。

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Tushar、您好

    感谢您的答复、您分享了文档的一部分、 我可以在其中 下载它

    祝你一切顺利

    Daemon Wu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daemon:

    有关详细信息、请参阅器件 TRM。 请参阅 AM62A TRM 

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Tushar、您好

    非常感谢。

    祝你一切顺利

    守护程序