This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM623:适用于 AM62x 的 MCU+SDK 的 OTP Keywriter 代码(10.01.00.33)

Guru**** 2461300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1479419/am623-otp-keywriter-code-for-mcu-sdk-for-am62x-10-01-00-33

器件型号:AM623

工具与软件:

您好、TI 专家!

我们已针对 AM62x 修改了 MCU+SDK 中的 OTP Keywriter 功能(08.06.00.18)、它可以正常使用。 相应的代码如下图所示:

我想问一下、对于 AM62x 的 MCU+SDK、OTP Keywriter 是否有相应的代码实现(10.01.00.33)? 我可以从哪里获得它?

此致、
Li

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [quote userid="565545" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1479419/am623-otp-keywriter-code-for-mcu-sdk-for-am62x-10-01-00-33我想问一下是否有针对适用于 AM62x 的 MCU+SDK 的 OTP Keywriter 的相应代码实现(10.01.00.33)? 在哪里可以获得?

    没有可用于最新 SDK 的 OTP Keywriter 包。

    最后一个可用的 Keywriter 包为 v09_00_00、这是 MCU+ SDK v09_00_00_19的附加包。

    此致、

    Prashant