This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:[ETH][CPSW9G]如何将 CPSW9G 端口速率设置为2.5Gbps?

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1470076/tda4vm-eth-cpsw9g-how-to-set-the-cpsw9g-port-rate-to-2-5gbps

器件型号:TDA4VM

工具与软件:

我使用 TDA4VM、SDK 10.0.08、2.5Gbps PHY 芯片。

使用 ETHFW。 此处的代码中未定义2.5Gbps、如何将 CPSW9G 的端口1和端口2设置为2.5Gbps 模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    Unknown 说:
    使用 ETHFW。 此处的代码中未定义2.5Gbps、如何将 CPSW9G 的端口1和端口2设置为2.5Gbps 模式?[/QUOT]

    2.5Gbps 类似于扩展 SGMII、它是 SGMII 时钟的2.5倍。  

    串行器/解串器需在具有156.25MHz 时钟的 XAUI 接口中配置、而 cpsw 端口必须在 SGMII 中配置、速度为1Gbps。

    此致、  

    Sudheer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要使用 ETHFW CPSW9G、请将端口1和端口2设置为2.5Gbps SGMII。
    现在使用以下配置、端口2无法连接外设(此处忽略端口1和外设)。 在哪里配置仍然存在问题?

    ethfw/utils/board/src/j721e/board_j721e_evm.c
    static EthFwBoard_MacPortCfg gEthFw_gesiMacPortCfg[] =
    {
        {   /* SGMII-2.5Gbps SerDes-0 LAN0 PHY */
            .macPort   = ENET_MAC_PORT_1,
            .mii       = { ENET_MAC_LAYER_GMII, ENET_MAC_SUBLAYER_SERIAL },
            .phyCfg    =
            {
                .phyAddr         = 0U,
                .isStrapped      = BFALSE,
                .skipExtendedCfg = BFALSE,
                .extendedCfg     = &gEnetGesiBoard_dp83867PhyCfg,
                .extendedCfgSize = sizeof(gEnetGesiBoard_dp83867PhyCfg),
            },
            .sgmiiMode = ENET_MAC_SGMIIMODE_SGMII_WITH_PHY,
            .linkCfg   = { ENET_SPEED_1GBIT, ENET_DUPLEX_FULL },
        },
        {   /* SGMII-2.5Gbps SerDes-0 LAN1 Switch */
            .macPort   = ENET_MAC_PORT_2,
            .mii       = { ENET_MAC_LAYER_GMII, ENET_MAC_SUBLAYER_SERIAL },
            .phyCfg    =
            {
                .phyAddr         = 1U,
                .isStrapped      = BFALSE,
                .skipExtendedCfg = BFALSE,
                .extendedCfg     = NULL,
                .extendedCfgSize = 0,
            },
            .sgmiiMode = ENET_MAC_SGMIIMODE_SGMII_FORCEDLINK,
            .linkCfg   = { ENET_SPEED_1GBIT, ENET_DUPLEX_FULL },
        },
    }
    
    
    pdk_jacinto_10_00_00_27/packages/ti/board/src/j721e_evm/board_serdes_cfg.c
    static Board_STATUS Board_CfgSgmii(void)
    {
        CSL_SerdesResult result;
        CSL_SerdesLaneEnableStatus laneRetVal = CSL_SERDES_LANE_ENABLE_NO_ERR;
        CSL_SerdesLaneEnableParams serdesLane0EnableParams  = {0};
    
        memset(&serdesLane0EnableParams, 0, sizeof(serdesLane0EnableParams));
    
        /* SGMII Config */
        serdesLane0EnableParams.serdesInstance    = (CSL_SerdesInstance)SGMII_SERDES_INSTANCE;
        serdesLane0EnableParams.baseAddr          = CSL_SERDES_16G0_BASE;
        serdesLane0EnableParams.refClock          = CSL_SERDES_REF_CLOCK_156p25M;
        serdesLane0EnableParams.refClkSrc         = CSL_SERDES_REF_CLOCK_INT;
        serdesLane0EnableParams.linkRate          = CSL_SERDES_LINK_RATE_3p125G;
        serdesLane0EnableParams.numLanes          = 0x2;
        serdesLane0EnableParams.laneMask          = 0x3;
        serdesLane0EnableParams.SSC_mode          = CSL_SERDES_NO_SSC;
        serdesLane0EnableParams.phyType           = CSL_SERDES_PHY_TYPE_XAUI;
        serdesLane0EnableParams.operatingMode     = CSL_SERDES_FUNCTIONAL_MODE;
        serdesLane0EnableParams.phyInstanceNum    = SERDES_LANE_SELECT_CPSW;
        serdesLane0EnableParams.pcieGenType        = CSL_SERDES_PCIE_GEN3;
    
        serdesLane0EnableParams.laneCtrlRate[0]   = CSL_SERDES_LANE_FULL_RATE;
        serdesLane0EnableParams.loopbackMode[0]   = CSL_SERDES_LOOPBACK_DISABLED;
    
        serdesLane0EnableParams.laneCtrlRate[1]   = CSL_SERDES_LANE_FULL_RATE;
        serdesLane0EnableParams.loopbackMode[1]   = CSL_SERDES_LOOPBACK_DISABLED;
    
        CSL_serdesPorReset(serdesLane0EnableParams.baseAddr);
    
        /* Select the IP type, IP instance num, Serdes Lane Number */
        CSL_serdesIPSelect(CSL_CTRL_MMR0_CFG0_BASE,
                           serdesLane0EnableParams.phyType,
                           serdesLane0EnableParams.phyInstanceNum,
                           serdesLane0EnableParams.serdesInstance,
                           0);
    
        CSL_serdesIPSelect(CSL_CTRL_MMR0_CFG0_BASE,
                           serdesLane0EnableParams.phyType,
                           serdesLane0EnableParams.phyInstanceNum,
                           serdesLane0EnableParams.serdesInstance,
                           1);
    
        result = CSL_serdesRefclkSel(CSL_CTRL_MMR0_CFG0_BASE,
                                     serdesLane0EnableParams.baseAddr,
                                     serdesLane0EnableParams.refClock,
                                     serdesLane0EnableParams.refClkSrc,
                                     serdesLane0EnableParams.serdesInstance,
                                     serdesLane0EnableParams.phyType);
    
        if (CSL_SERDES_NO_ERR != result)
        {
            return BOARD_FAIL;
        }
        /* Assert PHY reset and disable all lanes */
        CSL_serdesDisablePllAndLanes(serdesLane0EnableParams.baseAddr, serdesLane0EnableParams.numLanes, serdesLane0EnableParams.laneMask);
    
        /* Load the Serdes Config File */
        result = CSL_serdesEthernetInit(&serdesLane0EnableParams);
        /* Return error if input params are invalid */
        if (CSL_SERDES_NO_ERR != result)
        {
            return BOARD_FAIL;
        }
    
        /* Common Lane Enable API for lane enable, pll enable etc */
        laneRetVal = CSL_serdesLaneEnable(&serdesLane0EnableParams);
        if (CSL_SERDES_LANE_ENABLE_NO_ERR != laneRetVal)
        {
            return BOARD_FAIL;
        }
    
        return BOARD_SOK;
    }

    如果端口2串行器/解串器配置为以下参数、并且相应的外设也设置为1Gbps、则它可以正常工作。

    serdesLane0EnableParams.refClock          = CSL_SERDES_REF_CLOCK_100M;
    serdesLane0EnableParams.linkRate          = CSL_SERDES_LINK_RATE_1p25G;
    serdesLane0EnableParams.phyType           = CSL_SERDES_PHY_TYPE_SGMII;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果端口2串行器/解串器配置为以下参数、并且相应的外设也设置为1Gbps、则它可以正常工作。

    似乎端口2上连接的 PHY 设置为 SGMII 的速率为1Gbps、因此、当您设置相同的 CPSW 串行器/解串器侧时、也能正常工作。

    请确保在 XAUI 接口中启用连接到 CPSW 端口2的 PHY/MAC。

    此致、
    Sudheer