This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62-LP:如何运行由 MCAL 包编译的示例(MCAL_SitaraMPU_10):

Guru**** 2463050 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1477014/sk-am62-lp-how-to-run-examples-compiled-by-the-mcal-package-mcal_sitarampu_10

器件型号:SK-AM62-LP

工具与软件:

   由  MCAL 软件包 (MCAL_SitaraMPU_10)编译的示例:
"eth_example_app"、 "eth_load_app"、 "eth_test_app"、"eth_trcv_test_app"  (位于 mcusw/binary   目录中)
如何            通过 CCS 在 AM62-LP EVM 板上加载、运行和调试这些调试 (    在  R5F 内核上完成调试)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yu、

    MCAL 软件包中有一些指南:

    C:\Users\a0501386\Downloads\MCAL_SitaraMPU_10.01.00.03.zip\MCAL_SitaraMPU_10.01.00.03\mcusw\MCAL_SitaraMPU_10.01.00_release_notes.html

    请浏览该链接以获取帮助、任何其他问题、我将邀请专家来帮助您。

    BR、

    Biao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    背景 条件:
    为了  验证  MCAL 示例、请 使用  AM62X SDK UART 引导加载程序 方法、       验证了 mcusw\binary\can_app\bin\am62x_evm\can_app_mcu0_0_release.appimage.hs_fs 等示例。   R5F 可以  正常输出、   日志 显示   测试 用例 已  完成。

    但是、 当  示例 "eth_example_app_mcu0_0_release.appimage.hs_fs"、 "eth_load_app_mcu0_0_release.appimage.hs" 和 "eth_test_app_mcu0_0_release.appimage.hs_fs"   通过  串行 端口传输 并 运行时、        R5F 内核  都没有打印输出。  即使  我 将  网络 电缆连接 到  计算机、            R5F 内核的串行端口仍然没有打印。

    问题:

           传输 MCAL 以太网测试示例后、 为什么       R5F 内核  根本没有打印?     测试 其他 模块的示例 都 具有 打印功能。
    当     通过  UART 引导加载程序进行 MCAL 以太网验证时、   除了 仅 传输  R5F 内核 (DM) 映像外、 是否  还 需要  传输     M4内 核 和  A53 内核的映像?  如果 是、  应  转让什么?
    对于  MCAL 以太网 验证 示例、   AM62-LP 电路板是否 需要 任何 额外的 配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nihar:

    您能帮助了解这个主题吗? 似乎控制台中没有输出、客户希望再次检查是否正常。 您能给客户一些指导吗?

    BR、

    Biao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yu、

    对于此处的延迟、我们深表歉意。

           传输 MCAL 以太网测试示例后、 为什么          根本没有从 R5F 内核打印?     测试 其他 模块的示例 都 具有 打印功能。

    是的、未为 TH 示例启用 UART 日志记录。 因此、您无法在 R5F 内核上看到任何日志。  

    若要测试 Ethh 示例、您必须从 CCS 加载示例并执行以下步骤:

    https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/PLATFORM_SW_MCAL/AM62xx/10.01.00.02/ug_eth_top.html#:~:text=Back%20To%20Top-,Build%20and%20Running%20the%20Application,-Please%20follow%20steps

    此致、
    Nihar Potturu.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nihar:

    感谢您的回复、我认为这对客户有所帮助。 该主题可以关闭。

    BR、

    Biao