This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:SDK 中是否有适用于 AM64中 PRU 的任何 PTO (脉冲序列输出)示例或文档?

Guru**** 2462180 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1478153/am6442-are-there-any-pto-pulse-train-output-examples-in-the-sdk-or-documentation-available-for-the-pru-in-am64

器件型号:AM6442

工具与软件:

尊敬的 Sitara 团队:

AM64 (运动控制用例)中是否有任何可用于 PRU 的 PTO (脉冲序列输出)示例或文档? 我的客户还希望支持一个16xMbps UART 接口-是否也可以在 PRU 中实现此功能?

我只能在搜索中找到 AM35xx 系列的构建信息。

谢谢!
最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最大值

    Sitara AM64x 不支持电机控制 SDK。 我们可以单独提供基于 AM243x 的参考示例。

    此致

    Dhaval