This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:MCU 引脚共享

Guru**** 2462900 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1478671/am625-mcu-pin-sharing

器件型号:AM625

工具与软件:

您好!

您能为我的客户解答以下问题吗?

我们有一个问题:MCU 域引脚中断和 GPIO、我知道每个处理器 A53和 MCU 都可以完全控制 MCU GPIO 组和中断。
但问题是他们能否分享?   
我的意思是、举例来说 、A53上的 MCU 域引脚1 中断、而 MCU 上的引脚2是中断?
或者它是一个或另一个、但不能同时是两者。
谢谢!
Owen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在查看您的问题、您可能希望在一两天内得到回复。

    此致、

    Anil。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Owen、

    根据 SOC 级别、可以实现。

    用户可以将引脚中断路由到一个内核、并将组中断路由到另一个内核。

    这样、SOC 可以将 同一组中的不同引脚中断路由到不同的内核。

    在软件方面、这是不可能的。

    如果用户想要将 MCU GPIO 中断路由到 Linux、并且 Linux 内核拥有整个 MCU GPIO 实例、则无法与 MCU 内核共享该实例。

    此致、

    Anil。