This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4AL-Q1:转储 CSITX 图像

Guru**** 2462150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1479397/tda4al-q1-dumping-csitx-images

器件型号:TDA4AL-Q1

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:  

我们希望通过 CSIRX 将图像流直接路由到 CSITX 来验证我们的硬件设计。 但是、根据硬件设计、CSITX 仍然未连接到显示器。 为了进行验证、我们如何验证 CSITX 是否实际从 CSIRX 接收图像?  

是否有转储 CSITX 输出图像的命令? 或任何显示 CSITX 统计信息的命令? 谢谢你。

此致、

Eddie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eddie、

    您可以从 CSIRX 转储图像、但 CSITX 是输出模块、因此、一旦它开始发送帧、我们就无法保存这些图像。 可以 在入队前或出队后检查缓冲区内容。  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh:  

    感谢您的及时回复。 很抱歉这里缺少知识:我们如何在 排队前检查缓冲区内容?

    CSITX 应在出队后获取图像、正确吗? 谢谢你。

    此致、

    Eddie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    然后再将缓冲区提交给驱动程序。 驱动程序不会更改/更新缓冲区、因此如果对缓冲区有任何疑问、请在提交到驱动程序/节点之前检查它。  

    如果您将 CSIRX 直接连接到 CSITX、则无法实现。 您必须启用 CSIRX 写入路径以检查 CSIRX 输出和 CSITX 输入。  

    此致、

    Brijesh