请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SK-AM62A-LP 主题中讨论的其他器件:SysConfig
工具与软件:
对于 am62ax 和处理器、文档中提到了 a53、mcu r5f、dm r5f 和 c7x。 根据 MCU SDK 文档、有主域、MCU 域和 DM 域、并且 MCU 可以访问另外两个域的外设资源。 仅访问主域 GPIO/I2C/SPI/UART 以及 DM 域 I2C、不清楚首先是如何分配 MCU 自己的外设资源、例如如何将哪个 GPIO/i2c 接口分配给 MCU、相应的 GPIO 引脚名称等。没有文档。 是通过 SysConfig 实现的吗? 是否有任何可以共享的关于 A53内核和外设资源的特定文件只能从 DTS 中找到?如果是、这太不人道、您能详细解释吗、或者文档也可以。
感谢您的答复!
Daemon Wu