This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62A-LP:am62a 和 MCU r5f 和 dm r5f 如何分配外设接口资源

Guru**** 2462180 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1478991/sk-am62a-lp-how-are-peripheral-interface-resources-allocated-by-am62a-and-mcu-r5f-and-dm-r5f

器件型号:SK-AM62A-LP
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

对于 am62ax 和处理器、文档中提到了 a53、mcu r5f、dm r5f 和 c7x。 根据 MCU SDK 文档、有主域、MCU 域和 DM 域、并且 MCU 可以访问另外两个域的外设资源。 仅访问主域 GPIO/I2C/SPI/UART 以及 DM 域 I2C、不清楚首先是如何分配 MCU 自己的外设资源、例如如何将哪个 GPIO/i2c 接口分配给 MCU、相应的 GPIO 引脚名称等。没有文档。 是通过 SysConfig 实现的吗? 是否有任何可以共享的关于 A53内核和外设资源的特定文件只能从 DTS 中找到?如果是、这太不人道、您能详细解释吗、或者文档也可以。

感谢您的答复!

Daemon Wu