This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62B-P1:帮助解决 DP83869EVM 板的 RGMII 连接问题。

Guru**** 2461320 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83869EVM, DP83867IR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1478596/sk-am62b-p1-help-with-rgmii-connections-to-dp83869evm-board

器件型号:SK-AM62B-P1
主题中讨论的其他器件:DP83869DP83867IR、DP83869EVM

工具与软件:

您好!
我已经 移除了 板载 DP83867IR 并将 RGMII 引脚直接连接到外部 DP83869 EVM (适用于光纤<->RGMII)。



AM62B RGMII 信号-- DP83869 EVM RGMII 管脚

  ---------------            ---------------

TXD0 ------------------------------------------------------- > TXD0

TXD1 ------------------------------------------------------- > TXD1

TXD2 ------------------------------------------------------- > TXD2

TXD3 ------------------------------------------------------- > TXD3

TX_CTL ------------------------------------------------------- > TX_CTL

TX_CLK ------------------------------------------------------- > TX_CLK

RXD0 <--------------- RXD0

RXD1 <--------------- RXD1

RXD2 <--------------- RXD2

RXD3 <--------------- RXD3

RX_CTL <--------------- RX_CTL

RX_CLK <--------------- RX_CLK

GND ------------------------------------------------------- > EVM 接地


我已将 am62b-P1设置为静态 IP、并将 DP83869EVM 配置为 "7.4.8.2 RGMII 转1000Base-X"模式。 因此、连接如下所示:PC>UMC-GA1F1T (具有 SFP1G-SX-85 以将电转换为光纤)>DP83869EVM (具有 SFP1G-SX-85以将光纤转换为 RGMI)>AM62B-P1板。 当我尝试执行 Ping 操作时、它无法正常工作。 有人能指导我这件事出了什么问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从跨上述引脚连接的逻辑分析仪:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、FNU:

    由于您使用的是 DP83869EVM、让我让 TI 以太网 PHY 团队的一位成员来研究这个问题。

    如果您在星期三之前尚未收到回复、请 ping 此主题。

    -道林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Premsagar:  

    关于您的设置、我想说明几件事。  

    您如何将 PHY 的 RGMII 引脚连接到 MAC? 数据表中提到了应遵循的某些指南、也附在下面。 是否满足这些要求?

    此外、我想通过读取寄存器0x6E 来验证是否绑定了正确的模式、并通过读取寄存器0x1来验证 PHY 是否具有链路

    另外一点我想讨论的是 RGMII 时序。 这些时序至关重要、尤其是在千兆位速度下、通常是导致数据包丢失的原因。 我在下面链接了一个常见问题解答、正确地解释了这些时间安排。 如果我们需要在 RX/TX 线路上添加延迟以满足这些时序要求、可以使用寄存器0x32的位0和位1来完成。  

    此致!

    Vivaan