This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625SIP:功耗评估器、3.3V 引脚电流

Guru**** 2463030 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1479250/am625sip-power-estimator-draw-on-3-3v-pin

器件型号:AM625SIP

工具与软件:

当使用功耗估算器并将所有字段设置为0%时、SOC_DVDD3V3引脚上仍显示少量毫瓦的功耗。  假设我们不需要3.3V 电压、此电源的用途是什么?  适合 USB 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    0.289mW 来自固定的3.3V 电源轨 VDDA_3P3_USB

    谢谢!

    Brenda