This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6720:TMS320C6720 Code Composer 版本

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6720

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1479204/tms320c6720-tms320c6720-code-composer-version

器件型号:TMS320C6720

工具与软件:

              这是 *** Automation 研发部门的 Iñaki Voto。

我之所以给您写信、是因为 Code Composer Studio 存在问题。

如今、 我们将 TMS320C6720用于我们的某个电机驱动器。

我们的 Code Composer versión 是 V3.3 (windows)。

我们的工厂有新的安全程序、我们的笔记本电脑必须不处于管理员模式。

那么问题似乎是 CC 3.3只能在管理员模式下工作。

 

问题:

1.-是否提供在"用户模式"下工作并支持 TMS320C6720的上部 CC 版本?

2.-是否提供支持 TMS320C6720的上部 CC 版本?

非常感谢、

祝你一切顺利

Iñaki Voto.

研发 部

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CCS"技术支持"C6720"的当前版本。 这意味着可以进行基本的项目编译和调试。 但 C6720是相当旧的器件、因此我不确定 C6720的*推荐* CCS 版本。 我将让器件专家来回答这个问题。  

    至于它是否可以在用户模式下运行、是的、当前版本的 CCS 应该可以作为用户运行。 运行 CCS 不需要管理员权限。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Iñaki

    请记住、这是一个非常旧的处理器。 我们无法再回答有关此器件的硬件或软件问题。

    TI.com 产品页面上提供了一些可下载的库:
    https://www.ti.com/product/TMS320C6720#software-development

    我看到的唯一针对此器件的操作系统下载是 DSP/BIOS。 DSP/BIOS 5.20看起来是与 C672x ROM 映像兼容的最后一个版本:
    https://software-dl.ti.com/dsps/dsps_registered_sw/sdo_sb/targetcontent/bios/index.html

    这是软件团队上一次测试此器件上的代码。 根据版本说明、他们使用的似乎是 CCS3.1。

    此致、

    Nick