This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4AH-Q1:同一模型的量化系数在 SDK 9.2和 SDK 8.6之间是不同的

Guru**** 2463030 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1479113/tda4ah-q1-quantization-coefficients-of-the-same-model-are-different-between-sdk-9-2-and-sdk-8-6

器件型号:TDA4AH-Q1

工具与软件:

我现在使用的 SDK 版本是  ti-processor-sdk-rtos-j784s4-evm-09_02_00_05

SDK 9.2和 SDK 8.6之间的量化系数存在差异、如下图所示。 同一模型 在量化后的比例值不同、这是非常重要的。 这是正常现象吗?

我们已经提供了 这一问题的数据、我们希望能够尽快解决这一问题。

e2e.ti.com/.../0820.quantization_5F00_factor_5F00_data.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Guang:

    每个版本都对编译器进行了改进;这就是这方面的表现。  如果要更改版本、为什么不转到10.1?  这是我们最新且最稳定的版本。

    此致、

    Chris