工具与软件:
尊敬的 Expert:
如何设置 DDR SPD?
是否需要连接4个 DDR? 客户只想连接2个 DDR?
是否有供参考的 AVL 列表?
谢谢
Daniel
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的 Expert:
如何设置 DDR SPD?
是否需要连接4个 DDR? 客户只想连接2个 DDR?
是否有供参考的 AVL 列表?
谢谢
Daniel
Daniel:
[报价 userid="445448" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1478185/am69a-how-to-set-up-ddr-spd "]如何设置 DDR SPD?[/QUOT]我很抱歉、但我不知道 SPD 是什么。 您能提供更多详细信息吗?
[quote userid="445448" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1478185/am69a-how-to-set-up-ddr-spd 是否需要连接4个 DDR? 客户只想连接2个 DDR? [报价]不可以、客户只能使用2个 DDRSS。 但是、他们必须使用 DDRSS 才能进行。 换句话说、如果仅使用4个可用 DDRSS 中的2倍、则必须使用 DDRSS0和 DDRSS1。 某些未使用的 DDRSS 的信号可能需要以特定方式连接、而不是悬空。 都需要跟踪记录了这一点。
[quote userid="445448" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1478185/am69a-how-to-set-up-ddr-spd 是否有 AVL 列表可供参考?否、我们不提供批准的供应商列表。
此致、
Kevin
Daniel、您好!
我们不使用 EEPROM 在 AM69x 器件上存储与 DDR 相关的信息。
我们提供了一个寄存器配置工具、可用于生成寄存器设置。 然后、需要 将相应的输出文件集成到引导加载程序中。
此致、
Kevin